结果:找到"多界面 多原理图 ",相关内容939条
  • AD导入的原理图检查DRC出现对多部件元件的警告
  • AD导入的原理图,检查DRC后,对多部件元件STM32F446RGT6发出警告(如下图1和2),但是我检查这两个部件的属性是一样的(图3和4),如何解决警告?图1:图2:图3:图4:
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: AD导入 部件元件 发帖人:tiedaneri 发帖时间:2024-04-17 22:52:00
  • 多个原理图对应1个PCB文件,包含两个板框
  • 工程文件内包含多个原理图,原本是要制作2个PCB文件,发现可能不支持这么做,那就生成1个PCB文件,在PCB文件内做了2个板框(AD可以这么做),现在是两个板之间的规则检查会出现很多连接错误,比如A板的VCC和B板的VCC连接,会提示没连接错误,现在AB板之间很多相同网络标号的点,包括板对板连接器,都会报连接错误,这么多信息会影响对真实错误信息的查找,请问有没有好的方法去设计规则检查,另外这么做是否能够打板呢(我觉得可以,无非就是复制2个文件,删除其中A板留下B板)
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PCB, 发帖人:大师兄巡山 发帖时间:2022-12-29 17:10:00
  • 原理图放置多部件元件后更新到PCB为什么提示属性不同--唯一ID?
  • EDA专业版V1.8.39:原理图放置了GS8554运放芯片,该运放同一封装下一共4个独立运放。在点击原理图更新到PCB时提示多部件元件应具有相同属性值,原理图上的4个部分唯一UUID不同。仔细看属性,唯一ID确实不同,然后手动复制成相同的,DRC检查才通过了。这种情况是不是BUG啊?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 唯一ID 部件元件 转PCB 发帖人:ydgd118 发帖时间:2022-11-08 18:22:00
  • 专业版界面
  • 如图缩小以后文字叠在一起了,虽然不影响使用,但是给人一种不专业的感觉,希望可以改进,希望咱们的国产软件可以越做越好
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:菜鸟一枚 发帖时间:2022-10-26 09:39:00
  • 专业版有什么对画手比较大的缺点
  • 比如一天之内需要画十张以上的两层板,需要来回切换界面,专业版能不能抗的住;还有单个原理图模板能不能复制,比如说,从一个已创建的原理图中复制到另一个新的原理图,这种操作也是需要重复十个,会不会卡死或者闪退什么的;有一个比较大的疑虑,元器件封装、原理图什么的还有项目能不能私发给特定的人,如果都开源的话,客户端元器件和网页端元器件能不能开源,意思就是她两能不能通用,从AD转嘉立创小白一个,感谢指点。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:xiebao 发帖时间:2022-05-23 17:29:00
  • 专业版的原理图绘制比较卡,怎么优化
  • 我从标准版导入的工程,之前就是标准版卡得不行。改用专业版之后,PCB绘制很流畅了,但是原理图还是比较卡,特别是多引脚器件,基本上移动一下就得等56秒
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 部件 标准版导入 卡顿 发帖人:百战天虫 发帖时间:2021-12-01 18:25:00
  • 工程目录图纸页次序和绘图区下面标签区无法一致,pdf输出也不一致
  • 多页原理图排序问题存在问题。原理图编辑区的图纸次序和工程管理目录中的次序不一致,工程管理目录次序错误,导致输出pdf文档的次序也是错误的。即使把图纸名称起始字母按照00,01,....10,11,12命名也不行。希望工程目录和导出的pdf也和下面的图纸次序一致.
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 排序问题 发帖人:大萝卜和小白菜 发帖时间:2020-10-17 11:58:00
  • 鼠标无法实现界面缩放
  • 在笔记本上无法通过鼠标滚轮进行缩放,而且缩放似乎也没有快捷键,通过键盘也无法实现局部缩放。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 缩放 pcb 发帖人:蒲公英之子 发帖时间:2019-07-22 16:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: